Clear 方法(XY 图对象)

从 XY 图图表中清除数据。移除所有标签、复位为一个时间段,并清除图表区域。
语法
XYPlot1
.
Clear
其中
XYPlot1
- 是 XY 图对象的名称,或是对 XY 图对象求值的表达式。
示例
Private Sub btnClear() XYPlot1.Clear End Sub
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal