ChartUpdateRate 属性(XY 图对象)

返回或设置在实时模式下更新跟踪的速率。读/写。长整型。
语法
XYPlot1
.
ChartUpdateRate
[ =
value
]
其中
XYPlot1
- 是 XY 图对象的名称,或是对 XY 图对象求值的表达式。
Value
– 是长整型参数,指定图表的更新速率(以毫秒为单位)。最小值为 250,最大值为 2147483。
示例
Private Sub SetChartUpdateRate() XYPlot1.ChartUpdateRate = 1000 End Sub
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal