ChartTitle 属性(XY 图对象)

返回或设置在图表上显示的标题的值。读/写。字符串。
语法
XYPlot1
.
ChartTitle
[=
title
]
其中
XYPlot1
- 是 XY 图对象的名称,或是对 XY 图对象求值的表达式。
title - 是字符串类型的参数,指定图表的标题。
示例
Private Sub ShowTitle() XYPlot1.ChartTitle = "My Chart Title" End Sub
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal