ChartStyle 属性(XY 图对象)

返回运行时图表的样式。目前,唯一支持的样式是“
XY 图
”。只读。字符串。
语法
XYPlot1
.
ChartStyle
其中
XYPlot1
- 是 XY 图对象的名称,或是对 XY 图对象求值的表达式。
示例
Private Sub GetChartStyle() Dim str As String str = XYPlot1.ChartStyle End Sub
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal