ActiveYAxisScalingMode 属性(XY 图对象)

返回或设置运行时图表中当前标签的 y 轴刻度模式。读/写。单精度。
语法
XYPlot1
.
ActiveYAxisScalingMode
[ =
value
]
其中
XYPlot1
- 是 XY 图对象的名称,或是对 XY 图对象求值的表达式。
Value
- 是一个单精度类型的参数,指定 y 轴刻度模式:
  • 自动
    = 0
  • 手动
    = 1
  • 使用标签最小值最大值
    = 2
  • 使用标签值
    = 3
示例
Private Sub SetActiveYAxisScalingMode() XYPlot1.ActiveYAxisScalingMode = 1 End Sub
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal