ActiveYAxisMaxValue 属性(XY 图对象)

返回或设置运行时图表中当前标签的 y 轴最大值。读/写。单精度。
小贴士:
该属性将在以后的版本中实现。
语法
XYPlot1
.
ActiveYAxisMaxValue
[ =
value
]
其中
XYPlot1
- 是 XY 图对象的名称,或是对 XY 图对象求值的表达式。
value
- 是一个单精度类型的参数,指定 y 轴最大值。
示例
Private Sub SetActiveYAxisMaxValue() XYPlot1.ActiveYAxisMaxValue = 100 End Sub
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal