ActiveYAxisMajorTickScale 属性(XY 图对象)

返回或设置运行时图表中当前标签的 y 轴主要刻度。读/写。单精度。
语法
XYPlot1
.
ActiveYAxisMajorTickScale
[=
value
]
其中
XYPlot1
- 是 XY 图对象的名称,或是对 XY 图对象求值的表达式。
value
- 是一个单精度类型的参数,指定 y 轴的主要刻度。最小值为 0,最大值为单精度数据类型的上限。
示例
Private Sub SetActiveYAxisMajorTickScale() XYPlot1.ActiveYAxisMajorTickScale = 2 End Sub
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal