ActiveXAxisVisible 属性(XY 图对象)

返回或设置 x 轴是否显示在运行时图表中。读/写。布尔型。
语法
XYPlot1
.
ActiveXAxisVisible
[=
state
]
其中
XYPlot1
- 是 XY 图对象的名称,或是对 XY 图对象求值的表达式。
state -
是布尔类型的参数,可以设置为下列值之一:
  • True
    :在运行时显示 x 轴。
  • False
    :在运行时不显示 x 轴。
示例
Private Sub SetActiveXAxisVisible() XYPlot1.ActiveXAxisVisible = True End Sub
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal