ActiveXAxisMinorTickMarks 属性

返回或设置运行时图表中当前标签的 x 轴次要刻度标记数。读/写。单精度。
语法
XYPlo1
.
ActiveXAxisMinorTickMarks
[ =
value
]
其中
XYPlot1
- 是 XY 图对象的名称,或是对 XY 图对象求值的表达式。
value
– 是一个单精度类型的参数,指定 x 轴次要刻度标记数。最小值为 0,最大值为 25。
示例
Private Sub SetActiveXAxisMinorTickMarks() XYPlo1.ActiveXAxisMinorTickMarks = 2 End Sub
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal