ActiveXAxisColor 属性(XY 图对象)

返回或设置运行时图表中 x 轴的颜色。读/写。OLE_COLOR。
OLE_COLOR 是类型定义,将解析为长整型。
语法
XYPlot1
.
ActiveXAxisColor
[=
value
]
其中
XYPlot1
- 是 XY 图对象的名称,或是对 XY 图对象求值的表达式。
value
- 是一个 RGB 色值,指定 x 轴的颜色。
示例
Private Sub SetActiveXAxisColor() XYPlot1.ActiveXAxisColor = RGB(0,0,0) End Sub
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal