ActiveTraceLineDashStyle 属性(XY 图对象)

返回或设置选定轨迹的线条短划线样式。读/写。长整型。
语法
XYPlot1
.
ActiveTraceLineDashStyle
[ =
value
]
其中
XYPlot1
- 是 XY 图对象的名称,或是对 XY 图对象求值的表达式。
value
- 是一个长整型参数,用于指定线条短划线样式。有效值:
  • 实线 = 0
  • 虚线 = 1
  • 点线 = 2
  • 点划线 = 3
  • 双点划线 = 4
示例
Private Sub SetActiveTraceLineDashStyle() XYPlot1.ActiveTraceLineDashStyle = 1 End Sub
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal