ActiveTraceJoinPoint 属性(XY 图对象)

返回或设置选定轨迹的点是用直线连接还是显示为点记号。读/写。布尔型。
语法
XYPlot1
.
ActiveTraceJoinPoint
[ =
state
]
其中
XYPlot1
- 是 XY 图对象的名称,或是对 XY 图对象求值的表达式。
state - 是布尔类型的参数,可设置为下列值之一:
  • True:
    使用直线连接选定轨迹的点。
  • False
    :使用记号显示选定轨迹的点,而非用直线进行连接。
示例
Private Sub SetActiveTraceJoinPoint() XYPlot1.ActiveTraceJoinPoint = True End Sub
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal