ActivePlottingAlgorithmLinear 属性(XY 图对象)

返回或设置是使用线性绘图算法还是使用采样和保持绘图算法。读/写。布尔型。
语法
XYPlot1
.
ActivePlottingAlgorithm
[ =
state
]
其中
XYPlot1
- 是 XY 图对象的名称,或是对 XY 图对象求值的表达式。
状态 -
是布尔类型的参数,可以设置为下列值之一:
  • True
    :应用线性绘图算法,该算法会以渐进线方式连接数据点。
  • False
    :应用采样和保持绘图算法,该算法在时间段之间绘制平线,并在发生变化时沿 y 轴进行调整。
示例
Private Sub SetActivePlottingAlgorithmLinear() XYPlot1.ActivePlottingAlgorithmLinear = True End Sub
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal