ActiveMarkerVisible 属性(XY 图对象)

返回或设置是否显示选定轨迹的点记号(测量数据点)。读/写。布尔型。
语法
XYPlot1
.
ActiveMarkerVisible
[ =
state
]
其中
XYPlot1
- 是 XY 图对象的名称,或是对 XY 图对象求值的表达式。
state -
是布尔类型的参数,可以设置为下列值之一:
  • True
    :记号在运行时可见。
  • False
    :记号在运行时不可见。
示例
Private Sub SetActiveMarkerVisible() XYPlot1.ActiveMarkerVisible = True End Sub
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal