TimePeriodEnd 属性(TrendPro 对象)

返回或设置当前时间段的结束日期和时间。要设置此属性,必须将 TimePeriodAbsoluteMode 属性设置为
True
。读/写。字符串。
语法
TrendPro1
.
TimePeriodEnd
[ =
value
]
其中
TrendPro1
- 是 TrendPro 对象的名称,或是一个对 TrendPro 对象求值的表达式。
value
- 是一个字符串类型的参数。此为日期/时间字符串,例如“2016/01/01 12:00 PM”。
示例
Private Sub SetTimePeriodEnd() TrendPro1.TimePeriodAbsoluteMode = True TrendPro1.TimePeriodEnd = "2016/01/01 09:15 AM" End Sub
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal