TimePeriodDuration 属性(TrendPro 对象)

返回或设置当前时间段的持续时间。要设置此属性,必须将 TimePeriodAbsoluteMode 属性设置为
False
。读/写。字符串。
语法
TrendPro1
.
TimePeriodDuration
[ =
value
]
其中
TrendPro1
- 是 TrendPro 对象的名称,或是一个对 TrendPro 对象求值的表达式。
value
- 是一个字符串类型的参数。此字符串表示一个从当前时间开始的相对时间。
相对时间以
sNu
()
格式指定,其中:
  • s
    - 方向。仅支持“–”(负号)。
  • N
    - 持续时间
  • u
    - 持续时间单位。
    s
    表示秒数,
    m
    表示分钟数,
    h
    表示小时数。
相对时间示例:
  • -10m()
    :表示最后十分钟
  • -2h()
    :表示最后两小时
  • -168h()
    :表示上周
为 TimePeriodDuration 属性返回的值将采用
d.HH:MM:SS
格式,其中:
  • d
    - 天数
  • HH
    - 小时数
  • MM
    - 分钟数
  • SS
    - 秒数
示例
Private Sub SetTimePeriodDuration() TrendPro1.TimePeriodAbsoluteMode = False TrendPro1.TimePeriodDuration = "-10m()" End Sub
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal