TimePeriodAbsoluteMode 属性(TrendPro 对象)

返回或设置当前时间段是绝对时间段还是相对时间段。读/写。布尔型。
语法
TrendPro1
.
TimePeriodAbsoluteMode
[ =
state
]
其中
TrendPro1
- 是 TrendPro 对象的名称,或是一个对 TrendPro 对象求值的表达式。
状态 -
是布尔类型的参数,可以设置为下列值之一:
  • True:
    将当前时间段设置为绝对时间段。
  • False:
    将当前时间段设置为相对时间段。
示例
Private Sub TimePeriodAbsoluteMode() TrendPro1.TimePeriodAbsoluteMode = True End Sub
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal