ShowXAxisCursors 属性(TrendPro 对象)

返回或设置是否显示 x 轴光标。读/写。布尔型。
语法
TrendPro1
.
ShowXAxisCursors
[=
state
]
其中
TrendPro1
- 是 TrendPro 对象的名称,或是一个对 TrendPro 对象求值的表达式。
state -
是布尔类型的参数,可以设置为下列值之一:
  • True
    :运行时显示 x 轴光标。
  • False
    :运行时不显示 x 轴光标。
示例
Private Sub ShowXAxisCursors() TrendPro1.ShowXAxisCursors = True End Sub
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal