ShowAlarmEventList 属性

返回或设置是否显示诊断或报警事件列表。读/写。布尔型。
小贴士:
该属性即将作废。
请改用
ShowEventList
属性。
语法
TrendPro1
.
ShowAlarmEventList
[=
state
]
其中
TrendPro1
- 是 TrendPro 对象的名称,或是一个对 TrendPro 对象求值的表达式。
state -
是布尔类型的参数,可以设置为下列值之一:
  • True
    :显示事件列表。
  • False
    :折叠事件列表。
示例
Private Sub btShowList_Click() TrendPro1.ShowAlarmEventList = True End Sub
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal