RubberbandZoomEnable 属性(TrendPro 对象)

返回或设置一个指示是否启用弹性缩放的值。读/写。布尔型。
语法
TrendPro1
.
RubberbandZoomEnable
[ = value]
其中
TrendPro1
- 是 TrendPro 对象的名称,或是一个对 TrendPro 对象求值的表达式。
value
- 是一个布尔值,指定 RubberbandZoomEnable 为 True 还是 False。
示例
Private Sub SetRubberbandZoomEnable() TrendPro1.RubberbandZoomEnable = True End Sub
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal