ResetZoom 方法(TrendPro 对象)

复位图表缩放。
语法
TrendPro1
.
ResetZoom
其中
TrendPro1
- 是 TrendPro 对象的名称,或是一个对 TrendPro 对象求值的表达式。
示例
Private Sub btnResetZoom() TrendPro1.ResetZoom End Sub
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal