PrintChart 方法(TrendPro 对象)

打印趋势图表。
语法
TrendPro1
.
PrintChart
([
specifyFilePath
],[
useLandscapeMode
])
其中
TrendPro1
- 是 TrendPro 对象的名称,或是一个对 TrendPro 对象求值的表达式。
specifyFilePath
- 是字符串类型的参数,指定用于保存所打印图表的 PDF 文件的完整路径。
useLandscapeMode
- 是布尔类型的参数,可设置为下列值之一:
  • True
    。以横向(宽)格式打印图表。
  • False
    。以纵向(高)格式打印图表。
specifyFilePath
和
useLandscapeMode
参数是可选的。
  • 如果忽略了这两个参数,则语法
    TrendPro1
    .
    PrintChart
    将打开打印对话框,并允许您选择打印机。
  • 如果指定这两个参数,则语法
    TrendPro1
    .
    PrintChart
    ([
    specifyFilePath
    ],[
    useLandscapeMode
    ]) 会在无任何用户交互的情况下将图表打印到 PDF 文件。在这种情况下,可以省略
    useLandscapeMode
    参数,该参数将默认以横向格式打印图表。
示例
本示例将打印命令直接发送至默认打印机。
Private Sub btnPrintChart() TrendPro1.PrintChart End Sub
本示例采用横向格式打印 PrintChart.pdf 文件中的图表,该文件保存在 C:\Users\Public\Documents 中。
Private Sub btnPrintChart() TrendPro1.PrintChart "C:\Users\Public\Documents\PrintChart.pdf", True End Sub
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal