NextTrace 方法(TrendPro 对象)

在图表的图例中选择下一轨迹。若此前已选择下一轨迹,则该方法将返回
True
;若已在图例中选择最后一个标签则将返回
False
。
语法
TrendPro1
.
NextTrace
()
As Boolean
其中
TrendPro1
- 是 TrendPro 对象的名称,或是一个对 TrendPro 对象求值的表达式。
示例
Private Sub btnNextTrace() Dim result as Boolean Rem Select the next tag in the tag list. result = TrendPro1.NextTrace() End Sub
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal