DeleteTrace 方法(TrendPro 对象)

从图表中移除指定轨迹。轨迹由图例\轨迹列表中的索引编号指定,从零开始。如果轨迹已成功从趋势中移除,则此方法会返回
True
;如果未移除轨迹(例如,指定索引超出范围),则返回
False
。
语法
TrendPro1
.
DeleteTrace
(
traceIndex
)(
Boolean
)
其中
TrendPro1
- 是 TrendPro 对象的名称,或是一个对 TrendPro 对象求值的表达式。
traceIndex
- 是要删除的轨迹的索引。第一个轨迹的索引值为零。
示例
Private Sub btnDeleteTrace() Dim result as Boolean Rem Delete the first trace. result = TrendPro1.DeleteTrace(0) End Sub
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal