DeleteActiveTrace 方法(TrendPro 对象)

从图表中移除选定的轨迹。
语法
TrendPro1
.
DeleteActiveTrace
其中
TrendPro1
- 是 TrendPro 对象的名称,或是一个对 TrendPro 对象求值的表达式。
示例
Private Sub btnDeleteActiveTrace() TrendPro1.DeleteActiveTrace End Sub
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal