CustomFileExplorer 属性(TrendPro 对象)

返回或设置在保存跟踪轨迹数据或捕获的图像时是打开自定义文件浏览器还是 Windows 文件浏览器。读/写。布尔型。
语法
TrendPro1
.
CustomFileExplorer
[ =
state
]
其中
TrendPro1
- 是 TrendPro 对象的名称,或是一个对 TrendPro 对象求值的表达式。
state -
是布尔类型的参数,可以设置为下列值之一:
  • True
    :将打开自定义文件浏览器。
  • False
    :将打开 Windows 文件浏览器。
示例
Private Sub SetCustomFileExplorer() TrendPro1.CustomFileExplorer = True End Sub
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal