CurrentTagName 属性

返回所选轨迹的名称。只读。字符串。
语法
TrendPro1
.
CurrentTagName
其中
TrendPro1
- 是 TrendPro 对象的名称,或是一个对 TrendPro 对象求值的表达式。
示例
Private Sub GetTagName() Dim str As String str = TrendPro1.CurrentTagName End Sub
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal