Clear 方法(TrendPro 对象)

从趋势图表中清除数据。移除所有标签、复位为一个时间段,并清除图表区域。
语法
TrendPro1
.
Clear
其中
TrendPro1
- 是 TrendPro 对象的名称,或是一个对 TrendPro 对象求值的表达式。
示例
Private Sub btnClear() TrendPro1.Clear End Sub
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal