ChartZoom 属性(TrendPro 对象)

返回或设置使用放大和缩小按钮时图表将放大或缩小的百分比。读/写。单精度。
语法
TrendPro1
.
ChartZoom
[ =
value
]
其中
TrendPro1
- 是 TrendPro 对象的名称,或是一个对 TrendPro 对象求值的表达式。
value
- 是单精度类型的参数,指定图表缩放百分比。最小值为 1.00,最大值为 99.00。
示例
Private Sub SetChartZoom() TrendPro1.ChartZoom = 70 End Sub
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal