ChartStyle 属性(TrendPro 对象)

返回运行时图表的样式。目前,唯一支持的样式是“
Trend
”。只读。字符串。
语法
TrendPro1
.
ChartStyle
其中
TrendPro1
- 是 TrendPro 对象的名称,或是一个对 TrendPro 对象求值的表达式。
示例
Private Sub GetChartStyle() Dim str As String str = TrendPro1.ChartStyle End Sub
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal