ChartLiveMode 属性(TrendPro 对象)

返回或设置运行时图表中的轨迹是将自动更新还是需要手动更新。读/写。布尔型。
语法
TrendPro1
.
ChartLiveMode
[ =
state
]
其中
TrendPro1
- 是 TrendPro 对象的名称,或是一个对 TrendPro 对象求值的表达式。
state -
是布尔类型的参数,可以设置为下列值之一:
  • True
    。图表中的轨迹将按照在趋势属性中设置的速率自动更新。
  • False
    。图表中的轨迹不会自动更新。可使用趋势工具栏上的
    刷新
    按钮手动更新轨迹。
示例
Private Sub SetChartLiveMode() TrendPro1.ChartLiveMode = True End Sub
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal