AddTimePeriod 方法(TrendPro 对象)

向运行时图表添加新时间段。时间段可采用两种方式指定:两个指定日期和时间之间的绝对时间段形式,或者相对于当前时间的指定秒数、分钟数或小时数形式。
语法
TrendPro1
.
AddTimePeriod
start
,
end
其中
TrendPro1
- 是 TrendPro 对象的名称,或是一个对 TrendPro 对象求值的表达式。
start
- 是一个字符串类型的参数。如果需要绝对时间段,则这是一个日期/时间字符串,例如“
2016/01/01 12:00 PM
”。如果需要相对时间段,则必须将此字符串设置为“
REL
”。
end
- 是一个字符串类型的参数。如果需要绝对时间段,则这是一个日期/时间字符串,例如“
2016/02/01 12:00 PM
”。如果需要相对时间段,则此字符串表示从当前时间开始的相对时间。
相对时间以
sNu
()
格式指定,其中:
  • s
    - 方向。仅支持“
    –
    ”(负号)。
  • N
    - 持续时间。
  • u
    - 持续时间单位。
    s
    表示秒数,
    m
    表示分钟数,
    h
    表示小时数。
相对时间示例:
  • -10m()
    :表示最后十分钟
  • -2h()
    :表示最后两小时
  • -168h()
    :表示上周
示例
Private Sub btnAddTimePeriod() Rem Add an absolute time period. TrendPro1.AddTimePeriod "2016/01/01 09:15 AM", "2016/02/01 10:00:05 PM" Rem Add a relative time period for the last ten minutes. TrendPro1.AddTimePeriod "REL", "-10m()" End Sub
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal