ActiveYAxisScalingMode 属性(TrendPro 对象)

返回或设置运行时图表中当前标签的 y 轴刻度模式。读/写。单精度。
语法
TrendPro1
.
ActiveYAxisScalingMode
[ =
value
]
其中
TrendPro1
- 是 TrendPro 对象的名称,或是一个对 TrendPro 对象求值的表达式。
值
- 是一个单精度类型的参数,指定 y 轴刻度模式:
  • 自动
    = 0
  • 手动
    = 1
  • 使用标签最小值最大值
    = 2
  • 使用标签值
    = 3
示例
Private Sub SetActiveYAxisScalingMode() TrendPro1.ActiveYAxisScalingMode = 1 End Sub
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal