ActiveYAxisMinorTickMarks 属性(TrendPro 对象)

返回或设置运行时图表中当前标签的 y 轴次要刻度标记数。读/写。单精度。
语法
TrendPro1
.
ActiveYAxisMinorTickMarks
[ =
value
]
其中
TrendPro1
- 是 TrendPro 对象的名称,或是一个对 TrendPro 对象求值的表达式。
值
- 是一个单精度类型的参数,指定 y 轴次要刻度标记数。最小值为 0,最大值为 25。
示例
Private Sub SetActiveYAxisMinorTickMarks() TrendPro1.ActiveYAxisMinorTickMarks = 2 End Sub
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal