ActiveYAxisLineWidth 属性(TrendPro 对象)

返回或设置运行时图表中当前标签的 y 轴线宽度。读/写。长整型。
语法
TrendPro1
.
ActiveYAxisLineWidth
[=
value
]
其中
TrendPro1
- 是 TrendPro 对象的名称,或是一个对 TrendPro 对象求值的表达式。
value
- 是一个长整型值,指定 y 轴线的宽度。最小值为 1,最大值为 10。
示例
Private Sub SetActiveYAxisLineWidth() TrendPro1.ActiveYAxisLineWidth = 2 End Sub
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal