ActiveXAxisLineWidth 属性(TrendPro 对象)

返回或设置运行时图表中 x 轴线的宽度。读/写。长整型。
语法
TrendPro1
.
ActiveXAxisLineWidth
[=
value
]
其中
TrendPro1
- 是 TrendPro 对象的名称,或是一个对 TrendPro 对象求值的表达式。
value
- 是一个长整型值,指定 x 轴线的宽度。最小值为 1,最大值为 10。
示例
Private Sub SetActiveXAxisLineWidth() TrendPro1.ActiveXAxisLineWidth = 2 End Sub
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal