ActiveTraceVisible 属性(TrendPro 对象)

返回或设置是否在图表上显示选定轨迹。读/写。布尔型。
语法
TrendPro1
.
ActiveTraceVisible
[ =
state
]
其中
TrendPro1
- 是 TrendPro 对象的名称,或是一个对 TrendPro 对象求值的表达式。
state -
是布尔类型的参数,可以设置为下列值之一:
  • True
    :显示选定轨迹。
  • False
    :不显示选定轨迹。
示例
Private Sub SetActiveTraceVisible() TrendPro1.ActiveTraceVisible = True End Sub
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal