ActiveTraceLineWidth 属性(TrendPro 对象)

返回或设置运行时图表中选定轨迹的线条宽度。读/写。长整型。
语法
TrendPro1
.
ActiveTraceLineWidth
[ =
value
]
其中
TrendPro1
- 是 TrendPro 对象的名称,或是一个对 TrendPro 对象求值的表达式。
value
- 是一个长整型参数,指定轨迹线的宽度。最小值为 1,最大值为 10。
示例
Private Sub SetActiveTraceLineWidth() TrendPro1.ActiveTraceLineWidth = 2 End Sub
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal