ActiveTraceJoinPoint 属性(TrendPro 对象)

返回或设置选定轨迹的点是用直线连接还是显示为点记号。读/写。布尔型。
语法
TrendPro1
.
ActiveTraceJoinPoint
[ =
state
]
其中
TrendPro1
- 是 TrendPro 对象的名称,或是一个对 TrendPro 对象求值的表达式。
state - 是布尔类型的参数,可设置为下列值之一:
  • True:
    使用直线连接选定轨迹的点。
  • False
    :使用记号显示选定轨迹的点,而非用直线进行连接。
示例
Private Sub SetActiveTraceJoinPoint() TrendPro1.ActiveTraceJoinPoint = True End Sub
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal