ActiveTraceIndex 属性(TrendPro 对象)

返回一个值,指示图表中的哪个轨迹处于活动状态。只读。长整型。
语法
TrendPro1
.
ActiveTraceIndex
其中
TrendPro1
- 是 TrendPro 对象的名称,或是一个对 TrendPro 对象求值的表达式。
value
- 是一个长整型参数,返回选定轨迹的活动索引。第一个活动索引的索引值为零。如果没有活动轨迹,则返回 -1。
示例
Private Sub SetActiveTraceIndex() Dim index As Long index = TrendPro1.ActiveTraceIndex End Sub
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal