ActiveMarkerSize 属性(TrendPro 对象)

返回或设置选定轨迹的记号的大小。读/写。长整型。
语法
TrendPro1
.
ActiveMarkerSize
[ =
value
]
其中
TrendPro1
- 是 TrendPro 对象的名称,或是一个对 TrendPro 对象求值的表达式。
值
- 是一个长整型值,指定点记号的大小。最小值为 1,最大值为 20。
示例
Private Sub SetActiveMarkerSize() TrendPro1.ActiveMarkerSize = 3 End Sub
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal