ActiveMarkerShape 属性(TrendPro 对象)

返回或设置选定轨迹的点记号的形状。读/写。长整型。
语法
TrendPro1
.
ActiveMarkerShape
[ =
value
]
其中
TrendPro1
- 是 TrendPro 对象的名称,或是一个对 TrendPro 对象求值的表达式。
value
- 是一个长整型值,指定点记号的形状。有效值:
  • 十字形 1 = 0
  • 十字形 2 = 1
  • 圆形 = 2
  • 正方形 = 3
  • 三角形 = 4
  • 填充圆形 = 5
  • 填充正方形 = 6
  • 填充三角形 = 7
示例
Private Sub SetActiveMarkerShape() TrendPro1.ActiveMarkerShape = 3 End Sub
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal