趋势模板

模板包含趋势对象的一组完整配置选项。
使用模板可构建一组一致的图形、相同数据的一组不同视图,或在试验各种选项之后快速返回标准画面。
保存模板时,其中包含了当前在趋势对象中配置的所有设置。加载模板时,趋势对象只加载 TemplateLoadOptions 属性所指定的设置。可以从“Trend 属性”下的“模板”选项卡保存和加载模板,也可使用 SaveTemplate 和 LoadTemplate 方法进行保存和加载。可以使用 DeleteTemplate 方法删除模板。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal