RefreshRate 属性

返回或设置速率(以毫秒为单位),图表数据以此速率更新。只有当 ChartMode 属性设置为“自动”时 RefreshRate 属性才适用。读/写。整型。
语法
Trend
.
RefreshRate
[
= 值
]
其中
Trend
- 是 Trend 对象的名称(如 trend1)或是一个对 Trend 对象求值的表达式。
值 -
是一个整型参数,用于指定数据点之间间隔的毫秒数。范围是 50 到 2,147,483,647
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal