LineLegendPosition 属性

返回或设置图例在 Trend 对象中的位置。读/写。常量。
语法
Trend
.
LineLegendPosition
[
= 位置
]
其中
Trend
- 是 Trend 对象的名称(如 trend1)或是一个对 Trend 对象求值的表达式。
位置 -
是一个 RSTLineLegendPosition 类型的常量,用于指定图例在 Trend 对象中的位置。它可位于底部或左侧。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal