LineLegendFirstVisibleRow 属性

返回或设置线条图例的第一个可见行。读/写。长整型。
语法
Trend
.
LineLegendFirstVisibleRow
[
= 值
]
其中
Trend
- 是 Trend 对象的名称(如 trend1)或是一个对 Trend 对象求值的表达式。
值
- 是一个长整型的参数,用于指定线条图例的第一个可见行。限制范围为 1 - 100。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal