DisplayValueBar 属性

返回或设置是否在图表上显示一个值栏。读/写。布尔型。
语法
Trend
.
DisplayValueBar
[
= 状态
]
其中
Trend
- 是 Trend 对象的名称(如 trend1)或是一个对 Trend 对象求值的表达式。
state
- 是布尔类型的参数,可设置为下列值之一:
  • True
    。显示值栏
  • False
    。不显示值栏
备注
如果图表包含一个值栏,则当操作员单击图表时,值栏将移动到距离该位置最近的点上。值栏包括:
  • 穿过图表的一条垂直线
  • 此框可列出垂直线所指示的时间处每支笔的值
  • 垂直线所指示的日期和时间,显示在图表的顶部
图表示例
tx_ValueBar
在“趋势”属性的“显示”选项卡上设置值栏。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal