DisplayTitle 属性

返回或设置是否在图表的顶部显示标题。读/写。布尔型。
由 ChartTitle 属性决定的标题包含您键入的文本(最多 80 个字符)以及当前日期。
语法
Trend
.
DisplayTitle
[
= 状态
]
其中
Trend
- 是 Trend 对象的名称(如 trend1)或是一个对 Trend 对象求值的表达式。
state
- 是布尔类型的参数,可设置为下列值之一:
  • True
    。显示图表标题
  • False
    。不显示图表标题
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal