DisplayTime 属性

返回或设置最后采集数据的时间是否显示在图表右边的当前值图例中的笔值的上方。读/写。布尔型。
该属性无效,除非 DisplayPenValues 属性为 True。
图表示例
tx_pens
  • 在“趋势属性”的“显示”选项卡上设置当前值图例选项。
语法
Trend
.
DisplayTime
[
= 状态
]
其中
Trend
- 是趋势对象的名称(如 trend1)或是对 Trend 对象求值的表达式。
状态 -
是布尔类型的参数,可以设置为下列值之一:
  • True
    。显示最后采集数据的时间
  • False
    。不显示时间
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal