DisplayScrollMechanism 属性

返回或设置允许手动滚动的机制是否与图表一起显示。读/写。布尔型。
使用 ScrollMechanism 属性可以设置滚动机制的类型。目前,VCR 形式的按钮是唯一可用的滚动机制。
语法
Trend
.
DisplayScrollMechanism
[
= 状态
]
其中
Trend
- 是 Trend 对象的名称(如 trend1)或是一个对 Trend 对象求值的表达式。
state
- 是布尔类型的参数,可设置为下列值之一:
  • True
    。显示滚动机制。
  • False
    。不显示滚动机制。
图表示例
tx_vcr_scroll_buttons_wmf
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal